This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:LMX2581/LMX2581E

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581, LMX2581E, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/767250/lmx2581e-lmx2581-lmx2581e

器件型号:LMX2581E
主题中讨论的其他器件:LMX2581LMX2572

LMX2581和 LMX2581E 之间的主要区别是什么?

输出频率是否仅为3800M 与3760M?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些器件非常相似、唯一的差异是输出频率。

    对于 LMX2581E、我们将 VCO4内核稍微向上移动、以实现3800MHz 的频率。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli、

    此外、对于新设计、请考虑 LMX2572。 它不是引脚分配或程序兼容的、但它具有更低的电流、更低的杂散和更好的 PLL 噪声。
    此外、它还添加了一些功能。

    此致、
    Dean