This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:LMX2615-SP 与 LMX2594对比//是否提供非太空合格样片?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/766602/lmx2615-sp-lmx2615-sp-vs-lmx2594-non-space-qualified-samples-available

器件型号:LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件: LMX2594

您好!

我的一位客户提出了这两个问题、我想在这里公布。

  1.  LMX2615-SP 与 LMX2594的扩展是多少? 之所以提出此问题 、是因为设计的大部分开始阶段都是使用(用于 LMX2594的工具)完成的。 需要考虑哪些差异?
  2. 他们希望自己的原型板具有非太空合格样片。 这在网站上的"立即订购"下不可用。 他们将如何订购这些产品?

非常感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 专家很快就会回复您。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jugar。

    针对您的第一个问题:

    其中一些差异是:
    a.封装
    B.引脚排列
    C.编程、还具有引脚模式

    一些电气规格较为保守、如:
    a. SPI 写入速度
    B.相位检测器频率

    缺少一些功能,如:
    A.渐升
    B.可编程输入乘法器

    针对有关样片的第二个问题、我不能支持、但请将您的请求发送至:
    clock_support@list.ti.com


    此致、
    Dean