This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:VIN = 5V 时的 IDD 电流

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/764164/tlc555-q1-idd-current-when-vin-5v

器件型号:TLC555-Q1

尊敬的支持团队

当 Vin=5V 时、您能否提供 IDD 电流的典型值?

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro、

    根据数据表第7.5节、静态电流的典型值为170uA、Vdd 为5V

    哪个引脚是您的问题的 VIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michallick-San

    感谢您的回答。

    我错过了5V 时 Vdd 电流的数据表。

    此致

    永川体野郎