This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:电荷泵电压规格

Guru**** 2386650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2492, LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/766334/lmx2492-charge-pump-specifications-in-voltage

器件型号:LMX2492
Thread 中讨论的其他部件:LMX2594

您好!

我有一个带无源环路滤波器的 LMX2492EVM 评估板。 在滤波器的输出端、无论滤波器的阻抗是多少、我都无法获得超过5V 的电压(电源电压)。 我已经看到数据表以电压术语指定了 CPout 引脚的绝对最大额定值、尽管 CP 是电流源。

我不熟悉 PLL、也不明白为什么无论我在电荷泵中设置了什么电流、我可以从电荷泵获取的电压都被限制在电源电压、即使我的滤波器的跨阻响应允许更高的转换。

此致、

Alejandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对于 Dean 的 PLL 书籍 www.ti.com/.../snaa106c.pdf 很有用
    请参阅"第41章 PLL 有源环路滤波器设计的基础知识"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alejandro、

    CP 是一种(PWM 类型)电流源,环路滤波器将被充电,成为 VCO 的 Vtune 引脚的电压源。
    VTune 电压不一定始终为5V。 Vtune 应与所需的 VCO 频率成正比。
    例如、默认 EVM 配置会将 VCO 锁定到9.6GHz。 根据 VCO 数据表、VTune 电压大约为4V。
    如果您将其锁定到9.3GHz、则 VTune 应大约为3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述用户="Noel Fung ]Hi Alejandro、

    CP 是一种(PWM 类型)电流源,环路滤波器将被充电,成为 VCO 的 Vtune 引脚的电压源。
    VTune 电压不一定始终为5V。 Vtune 应与所需的 VCO 频率成正比。
    例如、默认 EVM 配置会将 VCO 锁定到9.6GHz。 根据 VCO 数据表、VTune 电压大约为4V。
    如果您将其锁定到9.3GHz、则 VTune 应大约为3V。

    [/报价]

    我理解这一点、但我不理解的是、如果 CP 是电流源并且我将其设置为3.4mA 电流、那么无论互阻抗响应的高程度如何、我都无法从无源滤波器生成超过5V 的电压。

    为了实现这一点、我将 LMX2492与无源滤波器和使用0.5V 至15V 调谐电压的宽带 VCO 结合使用。 在本例中、我遇到的情况是、我获得的 VTune 电压限制为最大5V 如果我尝试获得更高的 Vtune 电压(使用更高的 N 因子合成更高的频率)、结果是 Vtune 电压卡在5V。 我可以理解、如果 PFD 是电压源、则 VTune 电压限制为5V、因此它产生的电压不能超过电源电压、 但是、当 PFD 是电荷泵电流源时、我不明白为什么从它获取的电压不能高于芯片的电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alejandro

    电荷泵被建模为脉宽调制电流源。 但是、仅当您远离电源轨时、此假设才成立。 如果您的电源轨为5V、那么当您开始接近此电压时、源电流将更小、当您达到5V 时、最终为零。

    如果您需要比电荷泵电源更高的电压、则需要将有源滤波器与运算放大器配合使用。 LMX2594 PCB 板具有相应的配置。

    此致、
    Dean