This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531:LMX2531的锁定状态

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2531, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/765336/lmx2531-lock-status-of-lmx2531

器件型号:LMX2531
主题中讨论的其他器件: TICSPRO-SW

尊敬的团队:

     我们在多个电路板中观察到以下情况:即使 LMX2531 IC 的输出不可用、锁定状态也会显示为高电平。 当输出频率可用时、即使在正常情况下、锁定状态也为高电平。 我是否可以知道原因相同?

谢谢、

Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输出不可用、则计划使用锁定状态对 LMX2531进行重新编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    "输出不可用"是什么意思? 您是否要说"解锁"? 什么触发了解锁?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对 LMX2531进行编程后、即使编程的频率输出不可用、LD 状态也显示为高电平。 在某些情况下、频率约为30MHz。 这两个案例仅在少数案例中观察到、这些问题是随机出现的。 如果提供了其余电源并对其进行了重新编程、则编程后的输出可用于正确编程的频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    您能否以 TISC Pro 格式提供配置? 您的上电序列也是什么样的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 TISC Pro 格式? 我能否以文本格式提供寄存器值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sachin、

    TICSPro 是我们的编程软件、网址为 ti.com/tool/TICSPRO-SW。 它可用于对寄存器的含义进行可视化表示。
    但是、如果您不使用该工具、则十六进制格式的寄存器将起作用。

    此致、
    Dean