This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:查找 LMX2594 SYNC 引脚的详细信息

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/773777/lmx2594-looking-for-details-of-sync-pin-of-lmx2594

器件型号:LMX2594

您好!

我正在寻找有关 LMX2594同步引脚的详细信息、例如它可以采用的输入类型、最大同步输入频率等。我应该从哪里获得它?

如果有与此相关的任何文档、请共享。

此致、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、

    数据表表28显示了如何配置同步格式。
    SYNC 的输入频率范围显示在第10页的电气表中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fung:
    感谢您的回复。
    数据表中没有 SYNC 引脚原理图的详细信息。 如果有任何应用手册、将会非常有用。

    此致、
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    请查看 LMX2594的 EVM 用户指南。 它具有完整的原理图。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LMX2594、同步模式下的最大输出频率是多少?

    是否可以在同步模式下对超过7500MHz 的频率进行编程? 如果是、请分享详细信息以执行此操作。

    还想了解有关使用 SYNC 引脚的硬件原理图限制的详细信息、是否有与此相关的文档?

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、

    有关 SYNC 引脚配置、请参阅数据表第7.3.10.4和7.3.14.2节。 同步模式不限制输出频率、因此最大输出仍然为15GHz。

    请查看图26、了解您是否需要 SYNC 引脚进行相位同步。 (如果您的应用属于1类或2类、则不需要 SYNC 引脚)

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复。

    当我尝试在同步模式下将 LMX2594编程为7833MHz 时、在 TICS pro 中、FVco 值超出限制。 可以帮帮我吗?

    使用 SYNC 引脚的硬件调整是什么? 请澄清。

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、

    您能更具体地说" VCO 超出限制"吗? 当输出为7833MHz 时、VCO 也应为7833MHz、并且通道输出不使用通道分频器。 如果您看到一个框变为黄色或红色、请将鼠标悬停在该单元格上、您将看到详细信息。 确保未强制 outa_MUX 进入通道分频器。

    另一种可能是 N 分频器(PLL_N)值太低。 在这种情况下、N 分频器的框将变为黄色或红色。 您需要降低 PFD 频率以使其消失。 请参阅表11中的"IncludeDivide"。

    硬件调整只是意味着您需要一个外部控制器/脉冲发生器来为 SYNC 引脚生成脉冲。 更多详细信息、请参阅第7.3.10.1节。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、

    供参考、一些有关同步操作的资源。
    www.ti.com/.../TIDA-01410
    training.ti.com/.../1129244