This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:FSK I2S 模式下的模拟 FM 调制

Guru**** 2769245 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/766117/lmx2571-analog-fm-modulation-on-fsk-i2s-mode

器件型号:LMX2571

您好!

尽管我的客户正在评估 LMX2571、但模拟 FM 调制在 FSK I2S 模式下进展不顺利。

解调信号的负极侧未输出。

条件为 Fosc=20MHz、Fout=480MHz、并附上文件(请将扩展名从"txt"更改为"TCS")。

e2e.ti.com/.../LMX2571_5F00_I2Smode.txt

能否检查寄存器设置是否正确?

请告诉我我们应该检查什么。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还有一个问题。

    在 FSK I2S 模式下、我们应该以直接二进制格式还是有符号二进制格式发送数据?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    请将 DEN 设置为最大值 值(2^24 - 1)。
    根据数据表、理想情况下、DEN 应为0。 但是、TICS Pro 中的后端计算不支持除以0。 权变措施是使其等于最大值 值。