This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:输出谐波

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/765909/lmx2594-harmonics-of-output

器件型号:LMX2594

尊敬的 TI

PLLatinium Sim 可提供与相位检测器频率相关的杂散的精细信息。 但是、输出频率的(不均匀)谐波有什么预期呢? 如果在宽带接收器中用作 LO、则非常重要。

/tfabric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    PLLatinum sim 不预测谐波、数据表中提供了一些数据。

    除此之外、我还编写了本文档来解决谐波问题。

    此致、
    Dean

    e2e.ti.com/.../LMX2594-Harmonics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:
    感谢您的回答。 您能否解释一下您所测量的值、它是4种不同的频率、有两种不同的测量方法、分别是慢速和快速? 我希望输出频率的谐波为8GHz n x 8GHz,如何看到这些? 还是杂散与输出频率无关,而只是与相位检测器频率有关?!??
    /tfabric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对谐波(和杂散非常感兴趣、我可以通过 PLLatinium 预测这些谐波和杂散)。 如果您可以显示2GHz 至26GHz 的频谱、例如 Fout=3.2GHz (Fvco=12.8GHz、FPD=200MHz)的频率合成、这将显示6.4GHz、12.8GHz、19.2GHz、22.4GHz (和杂散)的谐波。 这很有趣、因为第一个谐波6.4GHz 和12.8GHz 位于高达15GHz 的工作频带内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的系统中、外部射频滤波器有助于减少谐波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、带选择性将有所帮助。 但是、为了计算设计的带外衰减量、我们需要知道包括谐波在内的所有杂散的水平。 另一种选择是对 LO 进行滤波。 但是、宽调谐范围的多功能性将影响选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    在该图中、我们测量了一些具有极端行为的器件、我们将其称为快速器件和慢速器件。 换句话说、我们尝试找出最坏情况下的谐波行为。
    2、3、...、5表示2、3和5次谐波。
    由于我们的测试设备只能达到26.5GHz、因此某些 VCO 频率的更高谐波是无法测量的。
    例如、紫色迹线表示第5谐波的测量、我们可以设置的最高 VCO 频率为5GHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢我的理解! 这就是我所需要的...