This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:电路板无响应

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/766375/lmx2595evm-boards-becoming-unresponsive

器件型号:LMX2595EVM

您好!

我想知道 LMX2595EVM 版本 C 上是否存在任何已知的可靠性问题。我们购买了6块板、其中5块是版本 C、1块是版本 B。我们的版本 B 是最早的版本、没有任何问题、 但是、在使用 TICS Pro 和 SPI 编程进行例行测试期间、我们的修订版 B 中的3个突然停止工作。 这些电路板的电压为3.3V、合规电流为600mA、并会突然停止响应任何 SPI 命令。 板载 LED 不再亮起、所有3个无响应单元上的电流消耗都是恒定的180-190mA。

是否有任何对芯片执行硬复位的方法或其他已知的可解决此问题的技术?

谢谢、

Kyle Weidmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我想说修订版 C 中的3个已停止工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来有些电源电路有一些问题。 我注意到了 LMX2595EVM 设计人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    我认为180mA 是器件的 POR 电流。 您能否在 EVM 板中填充 R4,然后在 TICS Pro (用户控制-->引脚)中设置 RampDir_CE=0。 这将拉低 CE 引脚并将器件断电。 您能看到电流降至大约5mA 吗?