This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:是合适的设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/777708/lmk00334-q1-is-the-design-appropriate

器件型号:LMK00334-Q1

您好:

在我们设计的车载 EVB 上、我们打算使用 LMK00334-Q1作为 CLK 缓冲器。应用环境是:在车载模块 PCIe 时钟信号 通过 CLK 缓冲器后、扩展三个 HCSL 时钟、一个连接到 PCIe 开关、另两个连接到两个 PCIe EP。 此设计是否合适? 谢谢你。

BR

  阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    LMK00334-Q1非常适合此应用

    此致、
    通道