This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:加电时 LMX2594的默认状态

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, USB2ANY, LM2594, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/760849/lmx2594-default-state-of-the-lmx2594-when-powered-up

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLM2594MSP430F5528

您好!

我想知道 LMX2594在首次加电时的默认输出状态。

我将100MHz TCXO 与7833 MHz 环路滤波器组件搭配使用。

提前感谢。

此致、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、

    Vcc 加电后、内部 POR 将使器件进入硅器件默认设置。
    在此状态下、通道 B 断电;通道 A 为 div/2输出。 内部 LDO 处于打开状态、但大多数功能块处于断电状态、因此您不会从通道 A 获得任何信号输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    感谢您的回复。

    另一个问题是、我需要测试由我设计的 LMX2594板、默认情况下、我们需要采取任何预防措施来进行测试吗? 如果是、请提供详细信息。

    提前感谢。

    此致、

    Vinayak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、

    如果您有 USB2ANY 或 Reference Pro 板、请使用其中一个+ TICS Pro 对您的板进行编程。 这将消除任何软件问题、以便您可以专注于硬件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    感谢您的回复和宝贵信息。

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:
    正如您所说的、我正在尝试使用 USB2ANY 对 LM2594进行编程、我可以发送数据、但我如何确认、我是否在写入? 即使我未将 LMX2594板连接到 USB2ANY、TICS Pro 也能发送数据。 我将保持两个输出关闭。 由于我的硬件限制、我现在无法打开它。 请帮助我完成此操作。


    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak、

    要测试 LMX2594是否实际理解来自 USB2ANY 的命令、请尝试以下 一些技巧:

    1.  使用 POWERDOWN 位给器件加电和断电。  您应该会看到电流变化。  如果您无法测量电流、请查看 OSCin 引脚上的直流偏置电平。   上电时应该大约为1.5V、断电时应该为0V。

    2. TICSPro 允许您读回寄存器。  为此、请将 LD_MUXOUT_SEL 设置为"readback (回读)"并转至"registers"(寄存器)选项卡、然后键入寄存器进行回读。

    如果 对我们的 EVM 进行编程、则当 PLL 锁定时、绿光应该会熄灭。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的回答。 它解决了我的问题。

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:
    我正在尝试使用板载 MSP430F5528控制器从 LMX2594读取寄存器值。 由于我不熟悉嵌入式编码、因此我无法确定 LMX2594将以哪种格式发回数据? 除了将 US2ANY 与 TICS PRO 配合使用之外、还有没有任何最简单的方法可以与 LMX2594通信。

    谢谢、
    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、

    读回数据将在第8个 CLK 之后从 MUXout 引脚传出。
    在执行回读操作之前、设置 R0以使 MUXout 成为寄存器回读输出。
    要读回、MSB 应为1。 您应该对"1"+ 7位地址+ 16位进行编程无关。 使用 CLK 信号对读回数据进行采样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fung:
    谢谢您的回复、不起作用。
    现在、我将通过在写入操作开始时将 CSB 设置为低电平、以降序写入所有113寄存器(这些寄存器值取自 TICS Pro、锁定在确切的7833MHZ)。 还可以吗? (我还尝试将启动的每个事务的 CSB 设置为低电平、并将其设置为事务的高端)。 我的 LMX2594正在启用并为我提供输出、但没有发生锁定。
    我使用 MSP430F5528、具有用于 SPI 通信的 UCB0端口。
    如果我获取一些 LMX2594示例代码、会非常有帮助。

    谢谢、
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     以黄色背景突出显示一些提示 以进行回读。 我认为您已经按照数据表的建议完成了该操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、

    遗憾的是、我们没有 MSP 控制器的示例代码。
    我的建议是、首先以较慢的 SPI 速率运行它、例如1MHz。
    在整个113寄存器写入过程中、CSB 不能保持低电平。 CSB 必须在寄存器写入开始时为低电平、并且必须在寄存器写入后为高电平。 因此、您应该在 CSB 中看到113个脉冲。
    此外、在对器件进行编程之前、请确保已准备好基准。
    建议的顺序:
    VCC 上电
    2.提供有效的参考时钟
    3.程序复位=1
    4.程序复位=0 (可选)
    5.按降序对所有寄存器进行编程
    6.再次对 R0进行编程(可选)