This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:无法反转 SDCLK 输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC37J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/776912/lmk04828-cannot-invert-sdclk-outputs

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: DAC37J82EVM

大家好、我在 LMK04828上遇到了一个问题、即 SDCLK 输出不会将其信号反相、无论它们在寄存器映射中的设置如何。 我在 DAC37J82EVM 板上使用此器件。 顶部链接的相关问题详细说明了反相 SDCLK 输出的原始动机。

基本上,我尝试做的是选中“反转”框,使 SDCLK 输出进入 EVM 上的 DAC:

该操作将写入寄存器0x10F 中的 SDCLKout3_POL 位:

但是、无论是否设置为反相、SYSREF 信号在 o 示波器上的极性看起来都是一样的。 所有其他 SDCLK 输出也是如此。

是否有更新后的数据表、其中包含我应该使用的新寄存器映射?

谢谢、

布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从数据表更改列表中:
    将中的"设置 SYSREF 时钟的极性"更改为"设置器件时钟时 SDCLKoutY 上的时钟极性"
    输出通过 SDCLKoutY_MUX ..................................................................................................选择 60
    •已更改设置器件时钟的极性以设置 DCLKoutX 输出的器件时钟的极性...... 60

    极性反转位仅适用于 DCLKout 或 SDCLKout 端口上的器件时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您将其清除。

    布兰登