This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:有关下拉电阻值的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/777778/lmk04828-question-about-pull-down-resistance-value

器件型号:LMK04828

大家好、

       我的客户使用 LVPECL 输出类型和交流耦合的 LMK04828器件。 他们想知道、如果 能够保证输出幅值、是否可以使用较大的 RT 电阻值(如250Ohm)。 请帮您检查一下。 谢谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMK04828没有任何损坏。 除了振幅、还请满足接收器侧 TR、TF 要求。
    使用较大的偏置电阻器时、TR TF 会变慢。