This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:希望获得10%~90%的时间

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/776736/lmk00301-want-to-get-the-time-of-10-90

器件型号:LMK00301

大家好、

从数据表中可以看出、我们只有20%~80%的上升和故障时间、但客户希望获得10%~90%的时间、是否有数据、或者我们只能使用20%~80%来计算10%~90%的数据。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    是否有客户需要满足的规格? 输出类型也是什么?
    我们将对此进行研究。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vibhu、

    %%~器件%LVPECL、然后更改为 LVDS、现在客户需要10%~90 μ s 的数据、目前 LMK00301只有20 80 μ s 的数据、请帮助提供相关信息。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我在室温下对该芯片进行了基准测试以下是我在10%至90%上升时间和90%至10%下降时间内的结果:

    LVDS:

    上升:219.55ps、下降:303.81ps

    LVPECL:

    上升:522.53ps、下降:334.26ps

    请记住、这些是由一个部件产生的。

    谢谢、

    Vibhu