This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5402:通过 USB 端口将公头25引脚 IEEE 打印机连接器连接到笔记本电脑

Guru**** 2649395 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TMS320VC5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/765552/tms320vc5402-interfacing-male-25-pin-ieee-printer-connector-to-laptop-with-usb-port

主题中讨论的其他器件:USB2ANYTMS320VC5402

您好!

我刚刚开始使用评估板、该评估板通过25引脚 IEEE 打印机连接器连接到计算机。 我没有任何内置了此类端口的计算机;我的笔记本电脑只有 USB、以太网和 HDMI 端口可用。 有关使用 USB 转 IEEE 并行打印机电缆(链接如下以供参考)的相关询问指出、转换器无法正常工作、并导致讨论了如何在适配器板上使用名为 USB2ANY 的器件。

相关文章中上述转换器的链接: www.tripplite.com/high-speed-usb-to-ieee-1284-parallel-printer-adapter-cable-a-male-to-db25-female-6-ft~U207006

考虑到这一点、将评估板连接到我的笔记本电脑的最佳方式是什么? 是否有效地排除了所有并行打印机电缆与 USB 转换器的连接?

提前感谢、

Andrew Kaluzny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

     USB2ANY 信息位于产品文件夹 :http://www.ti.com/tool/USB2ANY 上 。  《用户指南》中可能有一些对您有所帮助的信息。  TI 提供 IC、但不提供电缆。  

    您提到的 EVM、这是 TI EVM 吗?  如果是、编号/描述是什么?  

    希望您可以找到您要查找的内容。

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LeonardEllis、您好!

    我仍然不确定术语是否正确、但我使用的是 TMS320VC5402 (在另一个位置称为 TMDS320005402)。 我很抱歉不把这一点列入原来的调查。
     
    听起来好像之前的社区成员能够使用 USB2ANY 来解决此问题、但为了将电缆连接到适配器、必须执行特定于 EVM 的修改(在表格形式的相关查询中列出)。 是否有其他更成熟的方法可通过 EVM 上的任何其他端口将此 EVM 连接到 USB 端口?  对于我来说、尝试复制相关解决方案需要花费太多时间才能实现目标、我对此感到担忧。
     
    更广泛地说、较新的 DSP 评估板是否使用不同的方式与计算机连接? 如果不同的评估套件与我的硬件和操作系统具有更好的兼容性、我仍然愿意改用不同的评估套件。
     
    谢谢、
     Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您提到的电路板(TMDS320005402)非常旧。 推荐用于 TMS320VC5402的开发套件是 www.ti.com/.../tmdsdsk5416
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!