This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1204:未使用的输入-数据表中存在冲突

Guru**** 2929880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/766407/cdclvd1204-unused-inputs---conflict-in-datasheet

器件型号:CDCLVD1204

应如何连接未使用的输入?

电流数据表在第8.4节中指出可以将其悬空、但图15建议未使用的输入通过1k Ω 电阻器接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议将未使用的输入保持悬空。 很抱歉造成混淆

    此致、
    通道