This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:封装高度容差

Guru**** 2946450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/777370/lmk03328-package-height-tolerance

器件型号:LMK03328

大家好、团队、

您能否评论 一下 LMK03328RHSR 是否存在任何封装高度容差。 在 DS 中、仅规定了最大值

谢谢、此致

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    封装高度容差为0.75mm (标称值)+/- 0.05mm。

    希望这对您有所帮助!

    Vibhu