This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:VCO 校准

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/776464/cdce62002-vco-calibration

器件型号:CDCE62002

我正在使用 PLLRESET (2.20)"1-0-1"进行 VCO 校准、 它不能经常被锁定。

但是、它通过增加等待时间得到了改进。

PLLRESET 1-0-1 (无等待时、VCO 不 能被偶尔锁定。)

PLLRSET 1-0-WAIT-1 (VCO 始终可以通过增加等待时间来锁定。)

我是否需要一些等待时间?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCO 校准需要一个稳定基准。
    您能否通过 PLLRESET Wait-1-0-1验证它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决。 谢谢!