This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC5801A:使用 CDC5801A 进行延迟控制

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC5801A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/774067/cdc5801a-delay-control-with-cdc5801a

器件型号:CDC5801A

我购买了 CDC5801A、用于生成任意延迟的锁相射频信号。

这是我的用途;

1.我将射频信号(82.5MHz)输入到"REFCLK"。

2.我从"CLKOUT/CLKOUTB"中得到乘数或除数的 RF 信号。  

然后、我想控制 CLKOUT 与 REFCLK 的延迟、但我无法理解 DLYCTRL 的功能。

根据手册、当 CLKOUT = 50MHz 时、在"除以2"情况下、步进延迟大小为6.5ps。

在这种情况下、如果我向 DLYCTRL 输入10个上升沿、是否会产生65ps 的延迟?

如果这是正确的、我是否应该准备一些射频源和计数器来控制延迟大小?

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。 如果您计划使用射频源来驱动 DLYCTRL 引脚、则输入电平必须符合建议的运行条件

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    在尝试之前、我很高兴听到这些信息。

    此致、

    Motoyama