This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE556:触发最小保持时间/最大频率和触发电压范围

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: NE556, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/761442/ne556-trigger-minimum-hold-time-maximum-frequency-and-trigger-voltage-range

器件型号:NE556
主题中讨论的其他器件: NE555

我在设计中使用的是 NE556D、我看到计时器错过了触发低电平信号。 我怀疑 触发 器返回高电平(以允许计时器输出最终  切换至外部电容器充电至阈值)的速度过快、 但我 需要知道、对于低于1/3 VDD 的触发信号、计时器开始是否有最短保持时间(内部放电关闭)。  是否有此类信息?  这也可以表示为触发信号变为低电平以启动触发器/返回高电平的最大频率、从而允许在电容充电时最终输出状态发生变化。

我的 VDD 为5V、因此"1/3 VDD"为1.67V。 我在数据表中看到、当 VDD = 5V 时、为触发电压提供的范围为1.1V 最小值、1.67V 典型值和2.2V 最大值。 那么、我是否应该在触发电压低于2.2V 或不高于1.67V 时开始计时器?

虽然这是两个单独的问题、但它们也是相关的。 也就是说、如果触发信号有一个最小保持时间/最大频率、它是从2.2V 还是1.67V 开始?

请参阅以下触发信号的示波器捕获、其中在 36ns 后达到1.16V、然后再返回高电平。  因此大约为27.5 MHz。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    了解 NE556的最佳方法是查看 NE555数据表。  

    根据此图表、1000ns = 1us 就足够长了。 我建议至少3us 的触发脉冲宽度、因为图表是典型的、并且基于类似的 NE555。  

    此外、最好低输入为1.1V 或更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您-这很有意义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、您能否澄清一下、该图是用于显示触发脉冲需要处于/低于特定电压的时间、还是用于显示计时器对特定电压电平做出响应所需的时间?

    我提出这一问题是因为我看到计时器可靠地从持续时间远低于表中所示最小值100ns (约30ns)的电压触发、并且在相同电压小于该电压(约20ns)时失败。 我曾希望能够解释为什么30ns 持续时间有效、而20ns 没有有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    该图显示了传播延迟、即从输入(触发)脉冲开始到发生输出变化的时间。 触发脉冲的时间越长。 考虑第一级(比较器)以使请求最终显示在输出上所需的实际触发时间将显著减少。 我没有这方面的数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!