This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE421A:600MHz 时钟发生器参考

Guru**** 2768785 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE421A, CDCM61001, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/776857/cdce421a-600mhz-clock-generator-consult

器件型号:CDCE421A
主题中讨论的其他器件:CDCI6214CDCM61001LMK61E2

你(们)好。 我们是否有任何支持600MHz LVDS 时钟发生器的解决方案? 3.3V 电源? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    此应用中考虑 CDCI6214。
    您对时钟发生器有任何其他要求吗?

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否有一个通道时钟发生器来支持此规范? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CDCE421A 可以正常工作。 CDCM61001是另一个可支持600MHz 输出的单通道时钟发生器。
    您可能还对 LMK61E2感兴趣。

    此致、
    通道