This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572在下电上电后首次锁定的时间非常长

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2571, LMX2594, LMX2581, LMX2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/765466/lmx2572-lmx2572-first-lock-after-power-cycle-is-extremely-long

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2571LMX2594LMX2581LMX2531

我的项目通常需要我切断 LMX2572的电源。 "切断电源"是指完全移除电压、而不仅仅是进入关断模式。

每次对 LMX2572进行下电上电时、第一次锁定需要大约17毫秒。 之后每次锁定所需的锁定时间为~20微秒。 芯片内部是否有特殊的东西用于每个电源周期的第一次锁定?

无论加电时间是多久、在下电上电后每次第一次锁定的17ms 锁定时间都是一致的。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    硬断电/上电(Vcc 已移除)的一个考虑因素是内部 LDO 必须充电。  如果您在这些 LDO 达到稳定电压之前运行 VCO 校准、则校准可能会关闭、也可能需要更长时间。  我认为您的问题与此相关。  我不知道 LDO 在 LMX2571上需要多长时间、但对于 LMX2594、它大约为10ms、因此它可能与 LMX2571类似。

    了解 FCAL_EN=1时对寄存器 R0进行编程的操作会激活 VCO 校准。我已经在某些器件上看到、在第一次对 FCAL_EN=1进行编程时、其他一些偏置电平会加电。

    总之、LIKLEY 可以解决您的问题、即再次使用 FCAL_EN 对寄存器 R0进行编程、但在此之前稍微暂停一下。

    为了实现绝对最稳健的启动、我要这样做:

    1. 开机

     2.程序复位=1

    3.程序复位=0

    4、按相反的顺序对所有寄存器进行编程、并以 FCAL_EN=1对寄存器 R0进行编程结束

    5.等待10ms

    6。 使用 FCAL_EN=1对寄存器 R0进行编程

    现在、在步骤5中、我们没有准确量化 LMX2571的时长、可能过于保守、但我不知道。  您可能看到的另一个问题是步骤2和3、它基本上执行软件复位。  上电复位应复位所有内容、但存在状态机和偏置电平、我曾看到切换 RESET 位可提供更好的结果的情况。

    我知道 LMX2594和 LMX2571不是同一个器件、看起来有些 LDO 引脚不是相同的、但它的时间是10ms。  LMX2531和 LMX2581也是如此。  此外、对于 LMX2594、我测量并量化了本文档和 attache2e.ti.com/.../5468.LMX2594-Initialization-Power-Up-and-Calibration.pdfing。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    根据数据表、LMX2572 LDO 的稳定时间应仅为100us。 我还尝试在上电后等待10秒以上、然后再尝试校准器件。 无论我在加电和校准之间等待多长时间、我始终具有相同的17ms 校准和锁定时间。 17ms 的时间不会改变、即使是我部分辅助或完全辅助校准。

    在切换 RESET 位时、LMX2572的 RESET 位会自行清零、在对其他任何内容进行编程之前、我始终将 RESET 编程为1。 一般而言、我遵循以下过程(来自数据表)。

    1.为器件加电并确保所有电源引脚处于正确的电平。

    2.如果 CE 为低电平、则将其拉高。

    μs 内部 LDO 稳定、等待100 μ s。

    4.确保一个有效的基准时钟被施加到 OSCin 管脚上。

    5、在复位= 1时对寄存器 R0进行编程。 这将确保所有寄存器复位为其默认值。 该位会自行清除。

    6.在序列寄存器 R125、R124、R123、...、R1和 R0中进行编程。

    由于第一次锁定时间与器件上电时间无关、因此我想知道 LDO 稳定所需的时间之外还有什么问题。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    我不知道我们100人来自哪里、但我持怀疑态度、我是该器件表征的主要人物之一。 我可以告诉大家、我们没有做很多事情来描述加电后第一次锁定所需的时间;我们更专注于假设从已加电状态运行。 在任何情况下、您等待的时间都超过甚至10ms。

    您是否曾尝试在写入所有寄存器后延迟、再在 FCAL_EN=1时写入寄存器 R0一次? 在 LMX2581等其他器件上、VCO 的 LDO 在您首次尝试校准 VCO 之前不会加电。 但之后、LDO 上电。 因此、换句话说、如果这种情况、并且您在等待您写入具有 FCAL_EN=1的 R0之前、无论您等待多长时间、它都可能不起作用;等待可能是第一次写入 FCAL_EN=1之后。

    如果它与 LDO 无关、那么除非您具有非常窄的环路带宽、否则我不确定它是什么。

    此致、
    Dean