This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:有关 VDDO 低于2V 时输出高电压的问题

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/777103/cdclvc1310-question-about-output-high-voltage-when-vddo-is-below-2v

器件型号:CDCLVC1310

大家好、

   当客户估算 CDCLVC1310 器件时、当 VDDO 电压低于2V 时、他们发现 VOH 的最小值为0.7*VDDO。 其它制造商芯片的规格为0.8*VDDO。 由于 客户对缓冲器输出有要求、 您能否帮助检查此差异? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengquan:

    0.7*VDDO 的 VOH 最大规格由特性数据保证

    此致、
    通道