This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMX2491:TICS Pro 斜坡配置文件至十六进制寄存器,反之亦然

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/776898/webench-tools-lmx2491-tics-pro-ramp-profiles-to-hex-registers-and-vice-versa

器件型号:LMX2491

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用的是 TICS Pro v1.6.9.0

我使用 PLL、斜坡计算器和用户控制接口工具来生成斜坡曲线、这些条目似乎会传输到原始寄存器部分。  我能够存储和检索(导出、导入)十六进制值。  

导入十六进制值会填充相应的图形界面页面是否正确?  即 GUI 和十六进制值的链接是双向的?  是否有任何软件选项可启用此类链接?

最后、我应该很难使用保存和加载函数来存档有希望 的*。TCS 文件、并且仅在支持其他工具需要十六进制值时才使用导出函数。  我是否会忽略有用的技术?

非常感谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    不、您不会忽略任何内容。

    .TCS 文件比寄存器转储具有更多信息。 例如、它在 PLL 选项卡上具有 XO 输入频率。

    对于 ramping 选项卡、GUI 会获取用户输入文件并计算相应的寄存器。 但是、如果加载了稳压器、则会正确更新这些执行的 GUI 设置。 总之、我要做的是从 GUI 开始、确保 XO 频率正确。 然后确保 PLL 选项卡更新、然后手动修复 ramping 选项卡。

    此致、
    Dean