This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:小数抖动是否有助于提高相位噪声性能?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/765613/lmx2581-does-fractional-dithering-work-for-improving-phase-noise-performance

器件型号:LMX2581

您好!

这是如下所示的相关问题。 在下面的分数模式配置中、我们将 FRAC_DITHER 设置从强更改为弱、然后相位噪声性能看起来更好。 小数抖动是否仅用于提高杂散性能? 还是用于相位噪声改进?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    抖动在出现杂散问题时非常有用。 如果没有杂散、例如、使用整数通道时、启用抖动实际上可能会使相位噪声最差。
    当您有杂散时、抖动可以通过随机生成小数引擎来帮助降低杂散级别。 缺点是相位噪声会更高。
    在本例中、您没有杂散。 因此您实际上可以禁用抖动。