This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:T1时间

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/765270/lmx2594-t1-time

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW

电容器
请告诉我 T1同步多个设备的时间。

数据表
7.3.10.1一般概念
它是否由 MASK_RST_COUNT 值确定?

尽管它是默认的50000计数、但一次计数有多少秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tatsuya-San、

    由于 MASH_RST_CNT 而导致的延迟处于状态机时钟周期中。 我在数据表中看不到该说明、但它在 TICSPro 软件中。 一个状态机时钟周期为 Fosc/2^CAL_CLK_DIV。 Fosc 是输入基准频率。

    MASH_RST_CNT 应设置为大约4 x PLL 锁定时间。

    如果在整数模式下、则不需要 MASK_RST_CNT。 但是、请注意、如果 FCAL_EN=1、那么切换 SYNC 引脚或 VCO_PHASE_SYNC 位将导致 VCO 重新校准。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我锁定 PLL 的时间。(LMX2594)

    关于 LMK 04208请同时告诉我 PLL 锁定时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tatsuya-San、

    这取决于许多因素、但可以使用 ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW 上的 PLLatinum Sim 工具进行仿真。

    VCO 可在50us 以下进行校准、然后模拟环路需要稳定。 所有这些都是通过 PLLatinum Sim 工具建模的。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    我要这个。