This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS104:A 和 B Ω 之间的100 μ A 外部电阻是必需的?μ A

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/776645/sn65lvds104-the-100--externalis-between-a-and-b-is-necessary

器件型号:SN65LVDS104

您好,所有

SN65LVDS104的 A 和 B 输入之间没有集成的100 Ω 终端电阻器。

(1)  A 和 B 之间的100 Ω 外部电阻是必要的?

(2 )如果 A 和 B,之间没有100 Ω 外部电阻器、则芯片可以在长期?中正常工作

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郭您好、

    A 和 B 输入之间需要100 Ω 外部端接电阻器。 没有它、芯片将无法正常工作。

    此致、
    相位