This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61001:CDCM61001

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM61001, CDCM61002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/775320/cdcm61001-cdcm61001

器件型号:CDCM61001
主题中讨论的其他器件: CDCM61002

尊敬的先生/女士:

我在 项目中使用了 CDCM61002、它具有2个时钟输出、但现在我们只需要1个时钟输出。 因此、我计划替换为 CDCM61001。 我使用 CDCM61002/CDCM61001为输入频率为25MHz 的 PCIe 应用生成100MHz 时钟。

因此、我已将 CDCM61002的引脚1、2和3更改为 NC 、并在 OrCAD 设计中将其更名为 CDCM61001。  

请告诉我、如果需要对 CDCM61002的设计进行任何其他更改、以便与 CDCM61001配合使用。

此致、

Shyama S