This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:SYSREF 全局延迟与放大器;寄存器回读不起作用?

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/775094/lmk04832evm-sysref-global-delay-register-readback-not-working

器件型号:LMK04832EVM

大家好、团队、

提出了两个问题:

  1. SYSREF 全局延迟。 当进入 TICSpro GUI 时、LMK 似乎忽略 SYSREF_DDLY[12:0]字段。 我们是否忽略了另一个使能位来使其正常工作? 我们使用的是分布模式。 请参阅附件中的 TICSpro 设置。
  2. 寄存器读回。 我们尝试从 LMK 中读回寄存器、但没有成功。 尤其是寄存器0x184/0x185中的 Rb_DAC_Value[9:0]似乎完全缺失。 我们如何获得 Rb_DAC_VALUE 的跟踪值?

谢谢、此致、

Hans

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hans、

    我不是该器件的专家、因此我将其分配给了希望能够提供更多帮助的人。

    但是、当我们等待时:

    一般来说、我不会对您的设置产生任何怀疑、但我会查看 SYNC/SYSREF 选项卡、因为我的 TICSPro 中有一个名为"SYSREF_GBL_PD"的位、该位默认为选中。 我不确定、但这可能是问题所在。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    尝试作为"8.3.3.1.1 SYSREF 示例设置"运行

    请注意、DDLY 需要 暂时启用 SYNC SYNC_DISSYSREF = 0、如步骤2.d 所示

    并返回 到 SYNC_DISSYSREF = 1、作为步骤3.a.

    如果问题未得到解决、

    将 TICS Pro 配置文件另存为.TCS,并将其压缩,然后在 E2E 中上传 zip 文件。 我们可以加载.TCS 并查看 TICS Pro 中的所有设置。

    此致、

    肖恩