This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何从 LMX2594寄存器读取锁定时间

Guru**** 2563740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/765245/how-to-read-the-lock-time-from-lmx2594-register

主题中讨论的其他器件:LMX2594

你(们)好

我已经阅读了 LMX2594数据表、找到了可以读回锁定延时时间的寄存器 R60。

我读回 R110、状态为锁定、但 R60值为0。

如果我将 LD_DLY 设置为100、回读值为100、我的设置是否错误或错过了什么?

如何在不设置 LD_DLY 手册的情况下从寄存器读回 PLL 锁定时间?

谢谢

e2e.ti.com/.../5p28GHz.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    LD_DLY 不是 PLL 锁定时间的度量。 这是我们可以在 VCO 校准完成和 MUXout 引脚变为高电平之间添加的延迟时间。
    我们无法从寄存器读回 PLL 锁定时间。 锁定时间必须通过 MUXout 引脚上的示波器进行测量、或者使用射频信号分析器进行更准确的测量。