This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:通过 SPI 读回寄存器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/765380/lmx2592-reading-back-registers-over-spi

器件型号:LMX2592

我设计了一个 FPGA SPI 接口来连接到 LMX2592。   在执行读取周期时、如果在 CLK 信号的上升沿或下降沿更改 MUXout 引脚上的寄存器数据输出、则 LMX2592数据表不会清零。   数据表中仅显示"将从第9个时钟开始输出回读串行数据"。    "寄存器读回时序图" (图21) 似乎表明数据在第8个 CLK 周期的下降沿发生变化、这与文本明显相矛盾。  是否有人可以澄清?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    回读数据将在距离第8个 CLK 下降沿大约8ns 处输出。
    如果回读速度不高、则可以使用 CLK 的上升沿对回读数据进行采样。