This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828 sysref 问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/764763/lmk04828-lmk04828-sysref-issues

器件型号:LMK04828

我们将 LMK04828用作抖动清除器。 我们发现它无法输出 sysref 信号。

通过使用器件时钟模式、它可以输出 sysref。 通过使用 Sysref 模式、它无法实现。 我们想知道 Sysref 模块是否存在任何问题、并希望进行检查。

您能否向我们提供寄存器映射、以告知 sysref 模块的状态。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任强、您好!
    请使用软件"TiCS Pro" www.ti.com/.../ticspro-sw
    以生成您的寄存器映射。 软件可以将您的配置保存为.TCS 文件、可以共享和查看该文件。

    此致、
    肖恩