This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:使用 HCMOS 振荡器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/764944/lmx2594-using-hcmos-oscillators

器件型号:LMX2594

上一个查询询问了用作 LMX2594时钟源的振荡器的相关问题。 据说、应使用50欧姆端接传输线将振荡器连接到上变频器(以减少反射)。 但是、当使用 HCMOS 振荡器时、50欧姆的终端会阻止振荡器工作。 我是否可以假设在短距离内、应通过100nF 电容器将单端 HCMOS 振荡器连接到 LMX2594的引脚8、而引脚9应保持悬空?

非常感谢你的帮助。

此致

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith、

    一个因素是从 OSCin 和 OSCin#引脚中看到的输入应该是相同的。 如果您不这样做、您可能会得到高杂散。

    因此、我要做的是:
    对于 OSCin 引脚、取一个振荡器并放置一个串联电阻、并联电阻、串联电阻、然后串联100nF 电容。
    对于 OSCin#引脚、从电容器中取出串联电阻器并分流100nF 电容器。

    第一次尝试时、可能使用您的振荡器并将18欧姆、无分流器、0欧姆和100nF 串联电阻连接到 OSCin。

    然后在另一个引脚上、尝试使用51欧姆串联电阻并分流100nF 电容。

    现在、我认为您应该有一定的灵活性来适应这个网络。

    此致、
    Dean