This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:小数杂散

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/765068/lmx2594-fractional-spur

器件型号:LMX2594

您好!

我们测量了相位噪声。 当(输出频率)/(ref freq)=整数时、我们没有看到过多的杂散、但 (输出频率)/(ref freq)不是整数、会出现一些杂散。

例如、10MHz 参考时钟、15GHz 输出正常、但10MHz 参考时钟、15.001MHz 不正常。

例如、杂散频率为1kHz、5kHz、5MHz、10MHz。

我们能否消除或减少这些杂散?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    三文弘

    这听起来像是整数边界杂散。 它由 PLLatinum Sim 工具建模、该工具可提供有关杂散的见解。 这不是一个简单的主题、但我在 ti.com/tool/pll_book 上的 PLL 手册中讨论了杂散。

    我会尝试以下几点:

    由于输入频率较低、压摆率可能很重要。 如果有办法使该输入为方波(如 LVDS)、则效果会更好。 信号发生器的10MHz 将产生不良杂散。

    2.您也可以尝试更改调制器顺序(FRAC_ORDER )。


    此致、
    Dean