This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:时钟输出频率

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/775300/lmk04828-clock-output-frequency

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

是否可以使用 LMK0482x 系列抖动清除器生成2700MHz 时钟信号? LMK0482x 数据表中列出的 VCO 范围似乎表明无法实现2630至2920MHz 之间的频率... 这是正确的解释吗?

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。 LMX4828 VCO 具有两个 VCO、2700MHz 介于两个 VCO 之间。

    我们确实有一些 LMX 系列器件、例如 LMX2594 (以及许多其他器件)可以将其合成。 这只有2个输出、但其中一个输出可用于 SysreF。