This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:了解航天与工业级之间的差异

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005-SP, CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/774665/cdcm7005-enquire-the-different-between-space-and-industry-grade

器件型号:CDCM7005

尊敬的先生/女士:

我想了解 CDCM7005和 CDCM7005-SP 之间的不同之处。

1) 1)航天级和工业级是否使用相同的工艺技术节点、例如相同的芯片设计?

2) 2)如果二者采用相同的工艺技术、我是否可以假设航天级器件已经通过辐射测试等附加筛选并通过其封装来符合航天器件的要求?  

3) 3)如果两个器件不是同一个工艺技术节点、则有何不同、例如工业 CMOS 的工艺技术、而航天级是 BiCMOS。

Tks

此致、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在与可能知道您问题答案的人进行内部检查。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不是、它们不是同一个裸片。 在-SP 版本中实施设计和/或流程更改、以减轻用于航天应用的器件将遇到的电离总剂量(TID)和单粒子效应。

    谢谢
    Christian