This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:输入时钟容差

Guru**** 2953880 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/764816/cdce62002-input-clock-tolerance

器件型号:CDCE62002

大家好、
请告诉我 CDCE62002的不规则输入时钟的容差。
(请参阅随附的 xls。)
CDCE62002似乎已锁定内部环路滤波器、但抖动非常高。

此致、
Satoshi

e2e.ti.com/.../CDCE62002.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    您是否观察到 PLL_LOCK 引脚上的静态高电平? 输入频率会发生变化、因此 VCO 可能不会锁定或不会精确校准平均频率(~27.2MHz)。

    数据表第9.3.6节介绍了 PLL 锁定检测。PLL 锁定检测窗口可在2.1ns 至19.9ns 范围内进行编程。 对于输入时钟周期在33.7ns 至40.5ns 之间变化的情况、更宽的锁定检测窗口可能会很有用。

    如果 PLL 被解锁、首先尝试重新校准 VCO、增加锁定检测窗口、或者使用一个更好的参考时钟。

    此致、
    通道