This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:DRVN 推挽或开漏输出?

Guru**** 2930600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772757/tpl5111-drvn-push-pull-or-open-drain-output

器件型号:TPL5111

您好!

我找不到。

我必须在 EN 引脚上切换 MAX17222。

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定这是一个问题还是一个陈述、但我已将其分配给能够提供更多帮助的人。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是一个问题。 我找不到输出说明(数据表)。
    此致

    Benoît μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    DRVn 引脚是一款推挽驱动器。 它不是开漏架构。

    此致、