This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:高温下的最大电源电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/773742/lmc555-maximum-power-supply-current-on-high-temp

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: TLC555

您好!

我们考虑使用555来生成时钟。  LMC555 25C 电源电流写入数据表。

我们能否知道125C 时的最大电源电流。 我们需要比较 TLC555I 和 LMC555在3.3V 时的电源电流。

我们需要关注功耗。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    三文弘

    我将在明天查找 LMC555特征参数数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    三文弘

    我没有找到足够的数据来回答这个问题。 我将在本周收集数据并进行报告。 感谢您的耐心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三文弘

    我不能说3.3V 的最大电源电流、但我可以提供以下示例数据。

    在3.3V 时、LMC555电源电流略低于 TLC555。  

    在2V 电源下没有差异、但在15V 电源下、LMC555明显胜出。

    LMC555与 Vdd 比较

    TLC555与 Vdd 比较

    该数据用于直流或低频。  

    对于 LMC555、3.3V 时钟功耗的 CPD 为43pF、对于 TLC555、为103pF