This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:80kHz 精密发生器

Guru**** 2976160 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/764285/cdcm6208-80khz-precision-generator

器件型号:CDCM6208
主题中讨论的其他器件: CDCI6214

团队、

 CDCM6208是构建精密低频发生器的最佳选择吗?  

该器件应能够输出:50kHz、80kHz、100kHz、125kHz。 它不需要精确到50.000Hz 等。根据分段的允许、它可能会稍低或稍高。

所需的稳定性为+/- 5ppm。 如果不能实现、可以实现什么?

感谢你的帮助。

TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、
    CDCM6208无法输出受分频器位限制的如此低的频率。 我推荐 CDCI6214。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、

    感谢您的回复。 您能否估算 CDCI6214在所需频率下的 ppm 精度?

    此致、
    Bartosz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、
    CDCI6214可以使用2500MHz VCO、预分频器5、获取500MHz、
    对于输出分频器、设置为10000、6250、5000、4000、 您可以得到50kHz、80kHz、100kHz、125kHz。

    CDCI6214 PLL 锁定时、基准稳定性决定输出稳定性。 然后、我们应为 CDCI6214选择稳定性小于+/-5ppm 的参考时钟。 通常、TCXO 可以实现该稳定性。

    此致、
    肖恩