This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:跳线器件型号是什么?

Guru**** 2693555 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/773533/cdci6214evm-what-are-the-jumper-part-numbers

器件型号:CDCI6214EVM
主题中讨论的其他器件:CDCI6214

在评估板上清理器件后、我想对一些板进行编程。  我可以正确配合、J29/J30 (看起来是50mil 间距)和 J16 (100mil 间距)的制造商器件型号是什么?  我想确保匹配部件能够与引脚长度配合使用。  尽管原理图和 PCB 在用户指南中、但我找不到 BOM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我对这些跳线的体验是、如果间距正确、它们是可互换的。
    我不喜欢这个 CDC 板、但对于我们使用的 LMX 板

    TE Connectivity
    881545-2.


    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    我很感谢您的回答、可能希望0.1英寸节距的管座具有235密耳的"标准"柱高、但0.05英寸节距更难找到标准。

    我希望至少能够看到引脚的后置长度、我希望连接到外部编程接头、以便验证插入深度是否足够。  我可能只需要将焊料焊接到开发板上、因为50mil 接头很难、尤其是当内部引脚间距约为2.2mm 时:对于2.0mm 接头来说太宽、而不是接近50mil 的整数。  大多数采用此间距的线对板插座往往具有额外的宽度、因此我不能将两个2引脚连接器相邻插入。  如果要找到适合单独使用的单引脚压接连接器、而不是在封装的插座中使用、则需要知道引脚长度、假设接线柱为0.40mm 至0.46mm。

    我可能能够连接到板载插座、这样可以访问相邻的2引脚接头、但最好只使用适当的连接器。

    真正有用的是为 CDCI6214提供专用编程器。

    此致、

    John Handwork

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J29、J30

    接头、50mil、2x1、金、TH

    Sullins 连接器解决方案

    GRPB021VWVN-RC


    J16

    接头、2.54mm、3x1、金、TH

    Wurth Elektronik

    61300311121

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    真诚的感谢! 引脚信息现已已知。