This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:PLL1锁定检测问题。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/773727/lmk04906-pll1-lock-detect-issue

器件型号:LMK04906

您好!  

我们将 CLKIN 频率设置为25MHz、将 OSCIN 频率设置为80MHz。  

我们设置了 PLL1_R = 5和 PLL1_N = 16。  

因此、PDF = 5MHz。  

我们遇到了一个 PLL1锁定检测问题。 锁定检测信号似乎是占空比为25%的连续时钟。  

我已将 PLL_LOCK_WINDOW 参数设置为40ns (最大值)、将 PLL1_DLD_COUNT 设置为1 (最小值)、但 PLL1_LOCK 检测仍然不是连续的"1"。  

请告诉我、问题出在哪呢?  

谢谢、此致

Tarang Jindal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CLKIN 25MHz 频率是否稳定?
    VCXO 频率是否为80MHz?
    请尝试参阅 e2e.ti.com/.../773999
    查看问题是否由不稳定的基准和 PLL1在锁定和保持状态之间切换引起。