This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:OSC / CLKIN 精度/参数

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/773952/lmk04610-osc-clkin-accuracy-parameters

器件型号:LMK04610

我们将在配置为 CLKIN 和 OSCIN 的 LMK04610中进行设计。 因此、在 CLKIN 上将连接50MHz 振荡器、在 OSCIN 上将连接50MHz VCXO。 从数据表中可以看出、在 CLKIN 上使用 x ppm 的特定振荡器时、VCXO 需要具有什么"调谐范围"。 这些参数如何与 eachother 相关、以获得正常工作的系统(如果相关)。 例如、如果我们使用的 CLKIN (50MHz)为50ppm、VCXO (50MHz)为10ppm、调谐范围为25ppm、这是否足以实现 LMK04610的最佳运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以上示例无法正常工作。
    VCXO 初始 ppm +/-调优 ppm 必须覆盖(小于) CLKIN ppm 范围。