This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:输出频率生成

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04821, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/763922/lmk04828-output-frequency-generation

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04821LMK04826

Clock Expert、您好!

我想再次检查该输出频率设置是否可行。

CLKin0:122.88MHz

外部 VCXO:30.72MHz

使用 PLL1和 PLL2

所需输出频率:163.84MHz、1.92MHz (SYSREF)、245.76MHz、1966.08MHz、122.88MHz

由于 VCO1频率范围的瓶颈、LMK04828无法生成1966.08MHz。  

此致、

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alice、
    LMK04821或 LMK04826 VCO0范围涵盖1966.08MHz。

    此致、
    肖恩