This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04133:时钟输出终端

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/763945/lmk04133-clock-out-termination

器件型号:LMK04133

你(们)好

我不确定如何终止 lmk04133的 LVCMOS 时钟输出。

我需要将其连接到50 Ω SMA 连接器。

我是否只需使用50欧姆 PCB 迹线将其连接起来、或者是否需要一个电阻器和/或电容器连接到 GND?
如果是、我猜电阻器应该是50欧姆、但我不知道电容器。 时钟频率将介于75MHz 至320MHz 之间

此致 Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michelle:
    如果您需要3.3V LVCMOS 时钟、建议在靠近 LMK04133输出的位置插入0欧姆电阻、以进行信号完整性调优。
    LMK04133 CLKout 引脚--> 0 Ω--> PCB 传输线路--> SMA。
    如果您只需要+/-3.3V/2中的摆幅、则继续插入电容器。
    LMK04133 CLKout 引脚--> 0 Ω--> PCB 传输线路-->交流电容--> SMA。

    此致、
    肖恩