This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:关于 XTAL / AUX_IN 引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/773373/cdce62002-about-xtal-aux_in-pin

器件型号:CDCE62002
你好。

我对 CDCE62002有疑问。

我们计划将其用作时钟清除器、如数据表 P31图29所示。
我是否需要输入 XTAL / AUX_IN?
如果没有必要、如何处理 XTAL / AUX_IN_Pin?
打开时是否有问题?

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您是一个外部时钟输入作为 PLL 基准、则可以将 XTAL 输入保持为开路/悬空。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    感谢您的回答。

    我制作了一个原型板。
    我们将使用 CDCE 62002作为时钟清除器。
    XTAL / AUX_IN 引脚被认为是不必要的并且是断开的。
    数据表 P 21 9.3.5.2智能多路复用器分频器
    在 REF 选择模式下、TI 建议使用一个1k 下拉电阻器将 AUX_IN 连接至 GND。
    就在这里。
    当 XTAL / AUX_IN 引脚断开/悬空时、问题出在哪里?
    IC 损坏、故障。 其他
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 XTAL / AUX_IN 悬空、即使不存在输入分频器、智能多路复用器也可能选择 XTAL 作为输入分频器的源。 悬空引脚不会带来损坏的风险。

    此致、
    通道