This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318EVM:RSEL 配置

Guru**** 2583135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/774202/lmk03318evm-rsel-configuration

器件型号:LMK03318EVM

大家好、  

。 我想使用板载 XTAL、从而使用 PLL 的次级输入。 我使用 GUI 配置了所有内部信息以执行此操作、所有这些信息看起来都很好、但编程后根本没有输出。

 

我将 REFSEL 输入设置为 VIM、如下表所示、但为了使模块工作到我的设置、我必须更改 REFSEL 以将其拉高。 您能否提供一点关于这一点的见解、因为我们的产品目前将具有 VIM 设置–我们是否应该更改 BOM 以使其上拉?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ajayt、

    您可以共享编程吗?

    我希望您参考数据表中的表3?

    73、
    Timothy