主题中讨论的其他器件:CODELOADER、
大家好、
我遇到 PLL 失锁的问题。
已知 N 分频器的输出已停止。
(取决于由 R27 [7:4]=0x4设置的 STATUS0引脚的输出)
R 分频器和 M 分频器的输出工作正常。
(类似地、取决于 R27 (R28)的设置)
我们应该如何在这里进行调试?
WEBENCH 数据将随附
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1113514_5F00_25_5F00_296579929.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我遇到 PLL 失锁的问题。
已知 N 分频器的输出已停止。
(取决于由 R27 [7:4]=0x4设置的 STATUS0引脚的输出)
R 分频器和 M 分频器的输出工作正常。
(类似地、取决于 R27 (R28)的设置)
我们应该如何在这里进行调试?
WEBENCH 数据将随附
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1113514_5F00_25_5F00_296579929.pdf
您好、Shawn、
我很抱歉。 我只使用 CodeLoader。
是否可以设置 CodeLDER?
我将附加一个文件。
e2e.ti.com/.../20190110_5F00_LMK03328_5F00_codeloader.zip
此致。
感谢您的回答、
>从 codeload .mac 文件中,您正在使用 PLL1,因此可以通过设置 PLL2_PDN 位来关闭 PLL2。
我尝试禁用 PLL 2、但 N 分频器的输出已连续停止。
>请确保原理图设计没有问题,请参阅 LMK03328 EVM 用户指南。
电路图是与 EVM 类似的电源配置。 我找不到问题。
原理图如下。
>继续使用 R27读取“PREREF LOS”的状态。 确保 LMK03328检测到基准电压。
由于 PRIREF 信号丢失未激活、因此基准时钟似乎没有问题。
>R3_mode 可以选择 INT-PLL。
对不起、R3_MODE 是指什么?
我将尝试整数 PLL 模式。
谢谢你