This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:电池和 BOM 建议

Guru**** 2593300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/773902/bq32000-battery-and-bom-recommendations

器件型号:BQ32000

尊敬的支持团队:

您能帮助我们为 RTC 选择合适的化学成分和电池类型(<100mAh)吗?

1 -我的客户已经看过 这个、但我对电压电平没有信心

2 -为什么我们在数据表中提到了 BR1225、而它不是可充电的呢?

3 - 例如、VLxxxx 系列是否适合?

4 -您能解释一下我们应该如何管理涓流充电吗? 我们是否应该从外部测量 Vback 电压、以驱动 Tche、TCCH2和 TCFE 开关?

5 -如果我们需要 RTC 在 Vback 上运行几个月、您能否确认不建议使用超级电容器(高泄漏电流)?

最后、我们是否已经从我们这边获得了任何符合标准的晶体基准?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用这些电池中的任何一个。

    除了测量 Vback 外、您还可能需要测量充电电流。

    涓流充电器旨在驱动超级电容器、但也可以驱动电池。 如果超级电容器泄漏较高、则可能不是合适的备用电源。 BQ32000在由备用电源供电时仅消耗1.5uA 电流。 我建议使用所需的超级电容器计算预期的电池寿命。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    [这些电池中的任何一个都可以使用]-->回到 Varta NiMh 客户选择的范围,我仍然对我们的 Vback 运行电压电平(~1.2Vtyp)持怀疑态度。 您确认它可以正常工作吗?

    [除了测量 Vback 之外、您可能还想测量充电电流]->这必须在外部完成、对吧?

    回到其他问题:

    为什么我们在 bq32000数据表中提到了 BR1225、而它不是可充电的?

    从我们的角度来看、我们是否已经有任何符合标准的晶体基准? (我看不到任何参考设计)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压电平必须大于2V 才能切换到备用电源。 电池数据表第一页显示标称电压额定值为2.4V、因此此处似乎有两节1.2V 串联电池。

    是的、我建议从外部测量充电电流。

    我没有参与原始数据表的开发、我认为该电池可能在开发过程中已经过器件测试。

    我研究了已经合格的晶体基准、但不幸的是我没有发现任何东西

    此致、
    通道