This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:由于 PLL1相位检测器频率而产生的输出相位噪声

Guru**** 2561770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/763541/lmk04828-output-phase-noise-due-to-pll1-phase-detector-frequency

器件型号:LMK04828

大家好、团队、

PLL1相位检测器频率设置与输出相位噪声之间是否存在关系?

客户将 PLL1相位检测器频率设置为10kHz。 当它们捕获时钟输出相位噪声时、在10kHz、20kHz、30kHz 和40kHz 上会出现高电平杂散。 但是、当客户将 PLL1相位检测器频率提高到312.5kHz 时、就不会出现杂散。  

这是时钟配置。

CLKIN = 30.72MHz

外部 VCXO = 156.25MHz

OSCin = 156.25MHz

此致、

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alice、
    相位检测频率(PDF)泄漏确实会成为杂散。 当 PDF 较大时、环路滤波器可以抑制带宽外的杂散。
    通常、我们会选择尽可能大的 PDF。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    感谢你的答复。

    为什么 PDF 频率降低时会发生 PDF 泄漏?

    此致、
    爱丽丝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    问得好。 PDF 泄漏始终存在。 除了环路滤波器效应之外、PDF 频率也是影响漏电贡献的一个因素。

    请参阅我的附件。

    e2e.ti.com/.../VCXO-Leakage-Current-and-PLL-Lock-v1.0.pdf

    此致、

    肖恩